This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:闪存中的扩展地址是小端点还是大端点?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1076337/cc1352p-is-extended-address-in-flash-in-little-endian-or-big-endian-order

部件号:CC1352P

我有一个采用 CC1352P 处理器的主板。 我的主板类似于 CC1352P-2 Launchpad。 我的固件基于 CC1352P-2 Launchpad zed_switch 项目。 我有 Simplelink SDK 5.10.00.48。

我可以从闪存中读取扩展地址,例如,在 zed_switch 项目中使用 main.c 中的代码:

OsalPort_memcpy (ZStack_user0cfg.extendedAddress,(uint8_t *)(FCFG1_base + EXTADDR_offset),(APIMAC_SADDR_EXT_LEN));

在我的主板上,我读了49 C0 A1 1C 00 4B 12 00

这种“卑鄙”是什么? 当以64位十六进制数字表示时,它 是49C0A11C004B1200还是00124B001CA1C049?

谢谢,

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    所有指令和数据存储器存取操作都非常有限, TRM 第2.4.4节。  TI OUI 为00:12:4B,您会发现每个 SimpleLink 设备都将以这三个字节(第四个字节也始终为0x00)开头。

    此致,
    瑞安