This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:CC2652-hardware-UART-ZNP

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, CC2652RSIP, LP-CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1075581/lp-cc2652rsip-cc2652-hardware-uart-znp

部件号:LP-CC2652RSIP
线程中讨论的其他部件:CODECOMPOSER, CC2652RSIP, SIMPLINK-CC13XX-CC26XX-SDK,

嗨,TI 支持团队! 此问题与主板的 UART 使用有关。

我用 UART ZNP 刷新了主板,并尝试通过硬件 UART D12,D13 PIO 处理。 直接进入此处提到的同一问题。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/933815/cc1352p-cc2652-znp-uart-communication-with-raspberrypi

主板是由调试器供电还是由外部电源供电都无关紧要(是的,我已经更改了跳线位置)。

我可以补充一点,ZNP Doe 不能与 UART-USB 记忆棒(如 CP2103和所有其他记忆棒)配合使用(当它连接到硬件 UART 时)。

我唯一能使其正常工作的时间是使用由本机主板调试器形成的/dev/ttyACM0 (当然跳线在相对位置)。

无论我是尝试使用我们的专有软件还是使用本地 TI zigbeeHaGw 脚本运行服务器,这都无关紧要。

请帮助我了解问题所在。  

附件中的 ZNP SRC (CodeComposer)。

请注意:UART 工作正常! 但极其不稳定。 我只能使用 UART 到 UART 连接1到5启动 ZNP。

“主机”(zigbeeHAgw 和服务器所在的位置)上的硬件无关紧要-它在以下方面不起作用:

Orange Pi,Raspberry PI,我们的定制 MediaTek 板,连接到主机 PC 的 USB-UART 记忆棒等...

设置与 ZNP 配置中的设置相同。

e2e.ti.com/.../znp_5F00_LP_5F00_CC2652RSIP_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Максим,

    您是否提供了 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v5.30 ZNP 而未对项目进行任何更改?  如果使用 Z-Tool 作为主机,您的连接是否稳定,或者在诸如 zc_light, uart2echo 等通用应用程序示例上 UART 终端 UI 是否稳定?  CC2652RSIP 设备和主机之间的电线有多长?  尝试连接时,网关日志中会显示哪些连接问题?

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安。  

    1)不,我向 ZNP 提供的更改很少-添加了两个 MT 命令,但没有更多。  

    2)今天我做了你推荐的所有事情。 最后,我成功地运行了 UART 连接。 它是稳定的*(我试过几次,大约5次),带有“本机”zigbeeHAGw -只有串行端口需要更改。

    接下来是配置:(您可以查看照片)

    硬件:

      跳线 RX,TX 已卸下。

       CP2103 USB-UART 的 CP2652 UART RX (DIO12)<--> TX  

       CP2103 USB-UART 的 CP2652 UART TX (DIO13)<--> RX  

      XDS110位置的跳线“电源”

      主板由笔记本电脑供电

    软件:

     Windows:连接到 COM3的 Z-Tool (USB-UART CP2103可选)

     Linux (Ubuntu 18.04 LTS): Zigbe_3_0_Linux_Gateway_1_0_1 src 的本机 zigbeeHAgw

    这两种配置都可以正常工作。  

    电线长度小于6.5英寸。

    因此,现在“UART 到 USB-COM CP2103”的配置 工作正常。 事实上,我不知道为什么。 由于完全相同的配置在我的主板 LP-CC2652RSIP 的许多迭代中一直不稳定。

    感谢您对 ZTool 的建议。 我将在我的定制硬件主板和 ypur Dev. Board 中进一步扩展 UART - UART 的直接交互。

    P.S.

    Ryan,请将主板名称重命名为 https://www.ti.com/tool/LP-CC2652RSIP。

    我在创建此帖子时出错了。

    因此,我现在将该问题标记为已解决。 我现在不知道如何检查 UART-UART 连接。 您是否有基于 Linux 的 Z-Tool 版本?  

    你可以在这里找到所有的文物。 但它们几乎毫无用处,因为 CP2103 USB-UART 和本机软件现在一切都正常运行...  

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_data_5F00_uart_5F00_started_5F00_onboardPowerSupply.zip