请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2652R 您好,
我尝试 使用 CC2652 Launchpad 让嗅探器登录到钢丝绳上
我将频道设置为25
我无法开始显示时间错误。
我找不到问题。可以帮我吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我尝试 使用 CC2652 Launchpad 让嗅探器登录到钢丝绳上
我将频道设置为25
我无法开始显示时间错误。
我找不到问题。可以帮我吗?

如果您使用 CC2531USB 加密狗,我认为您应该使用“[FAQ] Zigbee 数据包嗅探解决方案”中的 TI Wireshark 数据包转换器1
你好,普拉文,
参考 Zigbee 数据包嗅探解决方案常见问题, 《Z-Stack 用户指南》的“数据包嗅探器”一节 向开发人员说明了用于 编程 CC2652R1和与该软件交互的正确数据包嗅探固件映像位置。
此致,
瑞安