This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:无法获取 Packet Sniffer CC2531上的嗅探器日志

Guru**** 2776695 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1075841/cc2531-could-not-get-sniffer-log-on-packet-sniffer-cc2531

部件号:CC2531

您好,

我尝试使用 CC2531 USB 日志在数据包监听器中获取嗅探器日志  

我将频道设置为13

日志屏幕无响应  

我找不到问题。可以帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您确定频道13中是否有 Zigbee 流量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    请查看 Zigbee 数据包嗅探解决方案常见问题

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈艺凯

     我将频道设置为13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您将其设置为频道13,但您是否有任何 Zigbee 设备在频道13上发送消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 ZigBee 器件通道。如何找到 ZigBee 器件通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您作为 Zigbee 设备运行的是哪一个示例? 顺便提一下,大多数 Zigbee 设备将使用信道11,因此,您可能可以嗅探信道11以查看是否有数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要打开/关闭 ZigBee,调光器,窗帘模块。

    我将信道设置为11,但没有任何数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的协调员是什么? 您是否使用 Ztool+ZNP 作为协调人来形成 Zigbee 网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    协调员是 CC2531。 是的,我使用 Z Tool + ZNP 担任协调员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 Zigbee 3.0? 如果是这样,您可以参考 https://sunmaysky.blogspot.com/2017/02/use-ztool-z-stack-30-znp-to-set-up.html 中的步骤 ,设置协调员在信道13上工作,并使用嗅探器同时检查信道13中的数据包。