This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:已配对 IKEA Tradfri 中继器,但未出现在配置列表中。

Guru**** 2502095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1075777/cc2531emk-paired-an-ikea-tradfri-repeater-but-doesn-t-show-up-in-the-assoc-dev-list

部件号:CC2531EMK

您好,

我购买了一台二手宜家 Tradfri 中继器,重置后,按照《手册》的规定,我将其与我的协调员配对,一台带有 ZStack 3.0的 CC2531EMK 闪存在该中继器上。

通过 ZTool 查看,我可以看到一个带有路由器网络地址的 ANNCE_IND,后跟 一个 ZDO_SRC_RTG_IND,但当我运行 UTIL_GET_DEVICE_INFO 时,似乎看不到“Assoc. 开发 列表”字段。

有没有理由这样做? 这是正常的吗? 如果是这样,如何跟踪连接到我的 Mesh 网络的中继器?

ZTool 片段:

<RX>10:31:50.59 COM4 ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND (0x45C1)
    SrcAddr: 0xB1CF
    NwkAddr: 0xB1CF
    IEEEAddr: 0x000D6FFFFE9E10A5
    Capabilities: 0x8E

<RX>10:32:28.9 COM4 ZDO_SRC_RTG_IND (0x45C4)
    DstAddr: 0xB1CF
    Relay Count: 0x00
    Relay List

巴西,

卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ZB 3.0,我记得只有 Zed 被列入关联清单。 对于路由器,您应该检查邻居表,您可以发送 ZDO_Mgmt_LQI_REQ 以获取邻居表的 ZDO_Mgmt_LQI_RSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。

    要将 Zed 与路由器关联? 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luca,

    您正在寻找网络拓扑发现服务。  由于 ZD/ZR IEEE 和 ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND 的短地址,您可以使用 ZDO_IEEE_ADDR_REQ 或 ZDO_Nwk_ADDR_REQ 查找网络中其它节点的关联设备。

    此致,
    瑞安