This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:无法从开/关开关获得反馈

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1075021/cc2531-could-not-get-feedback-from-the-on-off-switch

部件号:CC2531
“线程:测试”中讨论的其它部件

我尝试从“开/关 4组”开关获得反馈。 所以,我发了 AF_REGTER,我无法从 4 Gang  Switch 获得反馈,但我得到了另一个 Zigbee 模块的反馈。你能帮你怎么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测试了什么耙串开关?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉维恩,你好

    请提供嗅探器日志和您的 Z 工具通信日志。

    此致,
    瑞安