This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 绑定时,InClusterList 与 OutClusterList 匹配(& OutClusterList 匹配

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1074578/inclusterlist-outclusterlist-match-while-binding

“线程:Z 堆栈”中讨论的其它部件

大家好,

在两个端点(一个客户端和一个服务器设备)之间绑定期间,如何比较两个端点上的 InClusterList 和 OutClusterList? 我指的是客户端上的群集列表与服务器上的群集列表相匹配的两个群集。

在这里,客户机可以被视为开/关开关,服务器可以是开/关指示灯。

请提前感谢

西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Incluster 用于服务器端,outcluster 用于客户端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当在两台设备(例如交换机和指示灯)上的两台 EPS 之间完成绑定时,交换机的 InClusterList 上的 clusterid 与指示灯上的 OutClusterList 相匹配,如果匹配,则会在交换机的绑定表中创建绑定条目。  

    我对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您询问有关 bdb 查找和绑定的问题,这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用 ZDO-Tool 中的 ZDO_BIND_REQ 创建绑定,该怎么办

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将只检查绑定请求是否与包含或不包含群集匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是,它不会在两个端点之间创建实际绑定(假设我正在协调人上使用 Z 工具,并且我想通过发送协调人的命令在交换机和光线之间建立绑定)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从光源向交换机发送绑定请求,绑定信息将只保留在交换机设备上。 因此,交换机知道绑定后在何处发送开/关/切换命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siddharth,

    您可以查看 zcl_samplesw_data.c 和 zcl_samplelight_data.c ,以获取有关设备角色之间的“入/出”群集列表比较的示例。   ZDO_BIND_REQ 确实会在目标节点上创建绑定,然后它可以使用间接寻址发送 ZCL 消息。  请查看 Z-Stack 用户指南的 Zigbee 基本项目开发 SLA 和 Z-Stack 概述部分。

    此致,
    瑞安