This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 制造商特定配置文件和群集

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1074586/manufacturer-specific-profile-and-cluster

大家好,

我使用 Z-Tool 创建 ZigBee 网络,我使用的协调员是 TI ZigBee 模块,其他两台路由器设备由其他一些制造商生产,并运行自定义配置文件和群集。 我只是想知道,如果我可以 直接通过在 AF_register 和 Z-Tool 中的 AF_DATA_Request(以及所有其他命令)中提及制造商的自定义群集 ID 和配置文件 ID 来与路由器设备通信,或者我需要修改源代码中的某些内容。

请提前感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上是肯定的,但路由器应该运行 Zigbee 3.0或 HA 配置文件以加入 Z-Tool/ZNP 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但路由器设备文档中提到的配置文件 ID 是一些自定义 ID (0xC25D)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您应该使用 ZTool+ZNP 来形成 Zigbee 3.0或 Zigbee HA 1.2网络,并让这些第三方路由器加入。 如果是这样,我认为您需要确保这些第三方可以支持 Zigbee 3.0或 HA1.2网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,siddharth,

    以下是最近使用的相关 E2E 线程 :https://e2e.ti.com/f/1/t/1074025 

    由于 ZNP 没有 ZCL 层, 因此配置文件和群集是否特定于制造商并不重要。  您仍然可以使用 AF 层发送或处理 ZCL 消息。  然而,在 Zigbee 3.0或 HA 规范下,这些设备仍无法正常工作。

    此致,
    瑞安