请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNHHXL-CC1352P “线程”中讨论的其它部件:CC1352P
大家好,
我在 CC1352P-4上尝试了“DMM_zc_switch_remote_display_oad_app_CC1352P_2_LAUNCHXL_TIrtos_CCS”。 我知道 这是一个轻微的偏差,因为我只有 P-4套件。
>>然后,BLE 无法扫描 Zc_switch,尽管我清除了持久性内存并按下 BNT-1。
>>我尝试修改 CC1352P-4或 Custome Board 的 syscfg 示例,但这并不好,它有编译错误。
>>此外,P-4硬件有信号“TCXO_OUT”和“DIO27_TXCO_EN”,而 P-2没有信号,我不知道如何修改。
那么,您能否给我提供 CC1352P-4的建议来支持这个例子。
谢谢你