This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652R,CC2652RB 和 CC2652P 的兼容性

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2652P, CC2652RB, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1080068/cc2652r-compatibility-of-cc2652r-cc2652rb-and-cc2652p

部件号:CC2652R
“线程”中讨论的其它部件: CC2652P,

您好,

我们已经开发了基于 CC2652R SoC 的 PCB,并正在寻找该芯片的一些替代方案(由于缺少组件)

可以在不更改现有布局的情况下使用。

我可以提供的其他信息是,我们正在使用4.30.00.54版的 simplelink_cc13x2_26x2 SDK 开发 ZigBee 器件。

因此,我对以下 SoC 的兼容性有几个问题:CC2652R,CC2652RB 和 CC2652P。

  1. CC2652R 和 CC2652P 是否真的兼容引脚2?
    正如我在数据表中看到的那样,CC2652P 的 GPIO 较少(26 -相比之下,CC2652R 有31)。
    CC2652R 引脚编号上有 GPIO 5,6,7,而 CC2652P 在这些引脚上有一些与射频相关的东西。

    另一件事是外部 LF 振荡器输入位于两个输入端的不同引脚上。

    [CC2652S]:



    [CC2652E]:
  2. CC2652R 和 CC2652RB 看起来与引脚2兼容。 所以我的问题是我是否需要更改软件中的任何内容
    如果将使用外部48MHz 振荡器? 我找到 了本文档,其中描述了使用内部偏航时应采取的措施
    而不是外部振荡器,但没有发现任何关于反向情况的信息。

  3. 您能否推荐其他符合我们要求的 SoC?

此致,
MF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,MF,

    1.您注意到主要的针脚变化。  在 CC2652P 上,DIO_0至 DIO_4不可用, X32K_Q1/2已切换位置。

    2. CC2652RB 引脚布局相同。  不管怎样,如果要从任何设备迁移,则需要使用正确的 SDK 项目配置。  基本上,导入使用新设备设置的项目,并相应地复制/粘贴应用程序文件。 请 参阅《Z-Stack 迁移指南》。

    3. CC2651R3 和 CC2652R7 也是考虑事项,但您需要采用最新 的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK。

    此致,
    瑞安