This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:"通用应用程序""样例应用程序"示例之间有何区别?

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1079503/lp-cc2652rb-what-is-the-difference-between-generic-app-and-sample-app-example

部件号:LP-CC2652RB
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

它们的描述或多或少匹配,但代码中的描述不同。 有这两个例子的意图是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    genericapp 不允许您在 sysconf 中编辑 ZCL 群集,您必须在 zcl_genericapp_data.c.中修改 ZCL 群集/属性 在解释中,SampleApp 允许您使用 sysconf 编辑 ZCL 群集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,很有趣。 文件中是否有任何部分提到了这一点,或者您通过研究代码发现了这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过研究代码和相关文档来了解这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你们好,makerwolf,

    以下是 《Z-Stack 用户指南》的相关部分

    自定义应用程序生成器功能
    sysconfig 应用程序生成器
    运行示例应用程序

    您还可以参阅 使用 SampleApp SimpleLink Academy Lab 设计定制 Zigbee 3.0认证产品

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,谢谢你瑞安! 运行 Exmaple Applications 链接实际上包含了我正在寻找的信息。 我是否可以建议将这些信息添加到自述文件中是否有意义? 通过比较这两个自述文件,我无法做出改变。 我认为这将改善 UX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将此反馈传递给软件开发部门,因为他们维护了 README,但是 SampleApp 的“配置与 sysconfig”自述文件部分是指应用程序构建器,而 genericapp 自述文件则不是。  SampleApp 确实包括 UART CUI 菜单,该菜单与 GenericApp 不同,可以更清楚地说明。

    此致,
    瑞安