This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设备在离开时不会发出通知

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1079696/device-does-not-announce-when-it-leaves

大家好,

我有一个配有 ZC 的 Zigbee 网络,几个 ZR 和几个 Zed。 我已将路由器连接到协调器,所有的 ZED 都连接到路由器,而不是直接连接到协调器。

我的问题是,当任何设备加入网络时,我的 Z-Tool 接口上都有 ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND,但当连接到任何 ZR 的 Zed 离开时,我的协调员不会收到 ZDO_LEW_IND。

谢谢和问候

P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZDO_leave _IND 只能在父节点上接收,这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon 您好,

    Leave 消息的广播半径为一个,因此如果 ZC 不在 Zed 的无线电范围内,则它将不会接收到该消息。  ZR 父级应向 ZC 信任中心发送更新设备请求,提醒其 Zed 已离开,ZDSecMgrUpdateDeviceInd 将擦除存储在 NV 中的 TCLK 条目,而不会通知 MT 层。  因此,您必须修改 ZC 的应用程序代码,或者偶尔监视 ZCD_NV_EX_TCLK_TABLE NV 区域,以接收有关已离开但未直接与 ZC 关联的 ZED 的更新。

    此致,
    瑞安