This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHHXL-CC26X2R1:协调员决定配对哪个设备

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1079262/launchxl-cc26x2r1-coordinator-decides-which-device-to-pair

部件号:LAUNHHXL-CC26X2R1

您好,

我想在 CC2652中创建一个充当网络协调员的菜单。

菜单包括以下选项:

1.与另一台启动板(终端设备或路由器)配对

2.列出可用灯泡,并选择一个灯泡进行配对。

3.设置传感器的配置(如存在传感器或温度传感器)

可以完成吗?

当我们在 GUI 上按<Commiss>键时,协调员将创建网络,打开网络并查找可以加入网络的设备。 但这就是我不知道这是否可能的原因,因为是灯泡或终端设备加入了网络。 协调员能否选择配对哪个设备?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上,协调员必须打开网络,这意味着完全允许加入,以允许设备加入。 然后,您的应用程序选择允许加入并向其他人发送休假请求的应用程序。 顺便说一句,我想你可以实现自己的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼,

    您需要让设备加入,以便能够执行设备发现(活动端点和简单描述符请求)以了解每个设备的功能。  然后,您可以修改通用用户界面(即 UI 文件夹),以根据找到的设备的短/ IEEE 地址和发现的功能列出找到的设备。  然后可以进一步选择要绑定和/或配置的设备,否则另一个选项是请求设备离开网络。  您可能还对 ZigBee - Linux 传感器到云解决方案中提供的示例应用感兴趣。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我正在尝试你的建议。 我知道该怎么做,但我对如何做有点迷失。 我正在尝试按设备的短/IEEE 地址列出设备,但我无法这样做。 我尝试了一些选项,例如从 zdoNwkAddrReq,ZdoIeeAddrReq 或 lastBindNotification.dstAddr 获取,但仍然无法列出它。 为了缩短设备地址或获取 IEEE 地址,我应该拨打什么电话?

        zstack_zdoNwkAddrReq_t zdoNwkAddrReq;
        Zstackapi_ZdoNwkAddrReq(uiAppEntity, &zdoNwkAddrReq);
        
        
        //zclport_getDeviceInfo(uiAppEntity, &zdoNwkAddrReq);
        
        
        zstack_zdoIeeeAddrReq_t req;
        Zstackapi_ZdoIeeeAddrReq(uiAppEntity, &req);
        
        if (CUI_ITEM_INTERCEPT_START == _input) {
            char tmp[17];
    
            uiUintToString((uint32_t)lastBindNotification.dstAddr.addr.shortAddr, tmp, 16, 16, TRUE, FALSE);
            strncpy(_pLines[0], tmp, sizeof(tmp));
    
    
        }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此代码用于显示我如何尝试获取地址。 在每次尝试中,我都删除了其余选项。 现在,他们一起展示了我是如何在每个人身上做到这一点的。

    PD:Ryan,我找不到 ZigBee-Linux-sensor to cloud,请问我可以在哪个部分找到它?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在收到  zstackmsg_Cmdids_ZDO_DEVICE_RELENOTE通告 后,在应用程序表中记录短/IEEE 地址。  您可以参考 Zigbee 基础项目开发 SimpleLink Academy Lab任务1的步骤4作为指南。  请参阅  ZigBee - Linux 传感器到云资源的临时下载位置。

    此致,
    瑞安