This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直接加入的命令

Guru**** 2993200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1079009/command-for-direct-joining

大家好,

我正在使用 Z-Tool 设置 Zigbee 网络。 我想知道,如果 Z-Tool 中有任何命令可以向设备(尚未是网络的一部分)发送直接加入请求 我不需要在设备上执行任何需要加入的操作(无需按按钮或执行任何操作)。

到目前为止,我已经使用了 ZDO_Mgmt_direct_join_Req 来执行此操作。 使用此命令,需要加入的设备会分配一个短地址,并且还会出现在我的协调员的关联列表中,但我仍然无法通过发送命令来控制它。 我仍然需要按设备上的按钮才能加入。 然后,IT (要加入的设备)发送 ZDO_END_DEVICE_ANNCE_IND,只有在这之后,我才能控制设备。

此致
普拉农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有此类 MT 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon 您好,

    尽管 ZC 存储了有关加入设备的信息,但该设备仍需要 完成加入过程,以便能够与网络关联,接收网络密钥(由于消息已加密,这一点非常重要)并在网络上宣布其存在。  如果您不希望用户与设备进行交互以使其加入, 则可以将加入设备设置为持续尝试 调试,直至找到要与之关联的网络。    此处的风险在于,在设备可能无意中加入的同一信道内是否有任何附近和开放的 Zigbee 网络。

    此致,
    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 和 YK 的回答。