This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:AF_DATA_CONFIRM 状态= 0xF0

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1078566/cc2531emk-af_data_confirm-status-0xf0

部件号:CC2531EMK

您好,

我一直在测试一款远离协调员的终端设备。 一段时间后,我收到状态为0xF0的 AF_DATA_CONFIRM。

找不到该状态值的定义。

我可以参考任何站点以供将来参考? 已查看 ZCL 错误和 ZStack One。

此致,

卢卡·维特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 e2e.ti.com/.../cc2530znp-unknown-status-byte-value-in-af_data_confirm-command

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有办法减少共用时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luca,

    0xF0表示 ZMacTransactionExpired,而 poll_rate 在 f8wConfig.cfg 中定义,对于该文件 ,Nwk_INDIRICAL_MSG_TIMEOUT 将决定在丢弃沉睡的终端设备之前消息的保留时间(秒)。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你瑞安!

    由于我从 Github (如果内存正确,则为 Koenkk)刷新了固件,我认为我无法更改  Nwk_INDIRECT _MSG_TIMEOUT。

    我可以通过 ZTool 进行更改吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,您无法 通过 ZTool 更改网络间接消息超时。