This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:移植到 ARM 平台时,ZigBee_3_0_LINUX_Gateway protobuf-c 兼容问题。

Guru**** 2989970 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1079244/cc2652r-zigbee_3_0_linux_gateway-protobuf-c-compatible-issue-when-porting-to-arm-platform

部件号:CC2652R
“线程:测试, BeagleBone”中讨论的其它部分

基本信息:

我按照 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1067940/cc2652r-i-have-no-idea-why-i-cannot-download-zigbee-linux-gateway-from-ti-resource-explorer/3960215?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=zigbee%20%20%22protobuf-c%22%20vfp%20arm%20linux%20gateway#3960215 将 Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.run 下载到 Ubuntu 18.04主机。

2.在 Ubuntu 18.04主机上构建本机版本并使用 CC2652R LP 测试以加入或离开 Zed 是正常的。

兼容问题:

1.尝试跨构建目标平台的 ZNP 服务器(ARM Cortex-A53),但出现以下错误消息:

错误:./protobuf-c/lib/arm/libprotobuf-c.a(protobuf-c.o)使用 VFP 寄存器参数,而不是/ZLSZnP_eap101

问题:

1. libprotobuf-c.a 不使用 VFP 时有什么影响?

2. TI 是否可以在 不使用 VFP 寄存器或释放(或引用)我的源代码的情况下发布 libprotobuf-c.a?

此致,

彼得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在生成代码时,请尝试添加"-mfloat-abi=hard -mfpu=VFP"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Peter,

    《快速入门指南》和《入门指南》中有重新编译 protobuf 的说明,正如第号决定所述,您应该修改 Makefiles 以适应正确的环境。  请注意 ,ZigBee-Linux 传感器到云解决方案是以使用 Ubuntu 18.04或 BeagleBone Black 接口的方式提供的,因此,在这些条件之外的任何硬件都需要用户进一步修改和开发。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    1.对于“在生成代码时添加"-mfloat-abi=hard -mfpu=VFP”,它不能解决问题。

    2.我知道 TI E2E 的问题:“任何超出这些条件的硬件都需要用户进一步修改和开发”。

    3.我会检查您的信息:“快速入门和入门指南”中有有关重新编译 protobuf 的说明,因为它(https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.7/gcc/ARM-Options.html)被称为“硬浮漂和软浮漂移 ABI 与链路不兼容”。

    4. TI 用于构建 libprotobuf-c.a 的编译选项是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在生成代码时添加"-mfloat-abi=hard -mfpu=VFP"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将它们添加到与现有编译器选项“-March =armv7-A”所在的同一位置。

    详情如下:

    COMPILO_FLAGS_eap101 ="-O0 -Wall -Wno-unused - abus-but -set-variable $(include)$(定义)-include ./hal/hal_types.h -include f8wConfig.h -D__EAP101__-marm -D__linux_arm_arch_=7 -marv7-a -mfloat -fpu -fab"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    构建时,您是否看到“-mfloat-abi=hard -mfpu=VFP”已实际应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    我向每个对象添加编译和上次生成目标。 最后一步(建立目标)信息缺口如下:  

    正在生成目标文件/ZLSZNP_eap101...
    从/var/opt/stage_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin././lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/规格读取规格
    collect_gc=arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc
    collect_LTO_wrapper=/var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin././libexec/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/LTO-wrapper
    目标:arm-openwrt-linux-muslgnueabi
    配置为:http://bugs.openwrt.org//home/mc_chen/ec_tip/acciot_tip_package/eap101-cc-tmp-wif-wifi6-v11.3.0/openwrt/build_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gtip-5.5.0_openmcc_opencmc/-vac-refix-v-ac-v-vac-v-v-vac-v-v-vcp-v-env-v-env-v-v-ac-v-v-v-v-v-v-ctr-v-v-v-v-env-v-v-env-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v
    线程模型:POSIX
    GCC 5.5.0版(OpenWRT GCC 5.5.0 r11142+105-8c19171255)
    编译器_path=/var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./libexec/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/:/openvar/staging_dir/toolchain-arm_arm_linux/glib/5.5.0/:openmusebc/openmusebr_dir/_dir/ch/linux-musebr_dir/vc/open_dir/linux-musebr_dir/vc/open_linux/vc/linux/vc/open_dir/linux-museb_dir/vc/open_dir/linux-mus_dir/vc/open_dir/vc/linux-musch_ip_dir/vc/open_dir/linux/linux/vc/open_dir/vc/linux/vc/open_dir_dir_dir/fil/fil/fil/vc/linux-fil-fil/v-
    library_path=/var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/:/opencc/var/staging_dir/toolchain-arm_corabi/linux-muslm_sib/5.5.0/:/open_dir/open_dir/linux_dir/linux_dir/linux-linux_ip_dir/explex-linux/ex-linux_eb_dir/ex-v/v/v/v/veb_dir/v/v/v-/g/vc/linux-nip_dir/v/v-/v-/gip_dir/g/v-/vc/-/vc/linux/v-/v-/vc/-nip_dir/./vc/linux/vc/-nip_dir/v/v-/./v-
    collect_gcc_options='-v''-O0 -Wall -Wno-unused - but -set-variable -i。 /./././././projects/Zstack/linux/zstackserverznp -i ././././projects/ZStack /linux/zstackpb -i ./././././././linux/././././././././././././././././././././././././././-/ -include ./hal/hal_types.h -include f8wConfig.h -D__EAP101__-marm -D__linux_arm_arch_=7 -3月=armv7-a -mpifat-abi=hard -mfpu=VFP''-L. GNU/protobuf-c/lib/arm''-rdynamic '-mbar-'-'-zip-ncp'-'-zip-zcp'-ex'-ex'-zip-zcp'-ncp'-z'-np'-ex'-np'-np'-ex'-z'-np'-np'-z'-np'-ncp-
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./libexec/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.0/collect2 -plugin /openvar/pcm/staging _dir/toolchain-arm-openwrt-linux-swap=-ex-ex-v5.5/nip-ex-ex-ex-vc/opencmtrab-ex-ex-ex-linux-ex-ex-ex-v-v-v-/vc/plex-ex-ex-ex-v-ex-v-v-v-v-v-vc/plex-v-v-v-ex-vc/ex-ex-ex-v-v-ex-v-/v-ex-v-/v-excc/plex-ex-ex-/v-v-/v-v-/v-v-/v-excc/plex-ex-ex-ex-ex-/v-/v-ex-v-/v-/v- Check Alignment of PHs>hm-frame-relay -export-dynamic -lib/ld-musl-arm.so.1 -X -m armelf_linux_eabi -o out /ZLSZNP_eap101 /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-opengcc-5.5.0_musl_ebii/ex-linux/filtran/open_crtex/filtran/open_crtex/opengmt_opengc/opengabi_line.vc/linux-filtrabi/smus/open_crtex-mus/vc/line.vc/line-mus-filtrabi/open_crtex/vc/open_line/vc/open_crtex-filtrabi/smus/vc/open_crtex-filtran./vc/open_line.vc/open_crtex-filtrabi/open_line.vc/open_crtex-filtrab/filtran./vc/open_ch/fil/fil/fil/vc/linux/vc/open_line/vc/
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/././././././././ar-openwrld/linux-nfp 参数:/znul_znfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./..//../arm-openwrt-linux-openwrt-linux-muslmuebi/5.5.0/特定于服务器的 zo/smuslabi_file././././././././././././././.arm-openwrt-openwrt-openwrul-linux-linux-特定 于
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/。/nul-openwrd-linux-register/snulnfp 主要参数:zo/snulnul/zo/snulnfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法合并特定于主文件的特定文件
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/././././././././ar-openwrt-linux-linux-nfp 参数:/nfpnfp:/nul/nfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./..//../arm-openwrt-linux-linux-muslnuebi/5.5.0/特定于目标文件的 mus/nf/无法合并到目标文件中
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../man-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/。/smisc-openwrd-linux-nulnfp 参数:不使用 znpng/znfp 参数:misc_znfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./..//./arm-openwrt-linux-linux-muslmuebi/5.5.0/特定于目标文件的 mus-openwrd-linux-musubi_misc/无法合并
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/././././././././ar-openwrt-linux-linux-nulnfp 参数:/znpng/ng/nfp:zng/ng/nfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./..//./arm-openwrt-linux-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法合并特定于目标文件的特定文件
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslgnuebi/5.5.0/./././././././././ar-openwrd-linux-linux-registernpbpbpb/s-参数:zng/不使用 zng/
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/../../arm-openwrd-linux-muslgnuebi/5.5.0/特定于特定数据库的特定数据堆栈/znibin 无法合并到特定文件
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslgnuebi/5.5.0/./././././././././ar-openwrld/linux-linux-nulnul/nfp 参数:/znul/nul/nulng/
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslgnuebi/5.5.0/。无法合并特定于目标文件的文件
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/././././././././arm-openwrt-linux-linux-registernulnfp 参数:/nul/nulnfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法将特定于客户机的数据合并到目标文件中
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/。/../arm-openwrd-linux-muslgnuebi/5.5.0/。/rulnfp 参数:/znip/不包括
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法合并特定于目标文件的特定文件
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/././././././././arm-openwrd-linux-linux-registernulnfp-linux-linux-主要 参数:znulnfp:不使用 zng/nul/nfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法合并特定于主文件的特定文件
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/././././././../arm-openwrd-linux-linux-register_nulnfp 参数:/nul/nfp 不使用/znul_swap/ng/
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法合并特定于特定于服务器的文件/usubi/文件
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslgnuebi/5.5.0/././././././././arm-openwrd-linux-configfp-linux-linux-film 参数:znfp:不使用 znul/znul/configfp 参数:/zng/ng/nul/nfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法合并特定于文件的特定文件解析器
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./././././././././ar-openwrt-openwrul-linux-linux-linux-nulnfp 参数:/nul/nul/nul/nul/nul/nul/nul/zfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslmuebi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-特定 文件的特定存储器数据合并失败
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/././././././././././arm-openwrt-linux-linux-linux-register_nulnul/nul/nul/nul/nfp 参数:/znul/nul/zfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/..//../arm-openwrt-linux-muslmus/5.5.0/特定于目标文件的合并失败
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrld-linux-muslgnuebi/5.5.0/././././././././ar-openwrld/linux-linux-nulnfp 参数:/nul/nul/zfp 不使用错误
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法合并特定于文件的特定于目标文件的/var/ar-openwrd-linux-muslabi/计时器
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./././././././././ar-openwrd-linux-linux-nulnul/nfp 参数:/znul/nfp 不使用以下参数
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./..//../arm-openwrt-linux-特定 文件的特定数据无法合并到目标文件
    /var/opt/stag_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/././././././././arm-openwrd-linux-linux-linux-register/nesdr/smudr/snodr/sng/参数:不使用/znges/不能输出:zo/smudr/snfp 参数
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法合并特定于目标文件的特定文件
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/。/../arm-openwrd-linux-muslgnuebi/5.5.0/。/nul/nfp 板载参数:/nul-openwrd-linux-linux-registernulnul/nul/nulnul/nules/不使用:板载参数
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./..//../arm-openwrt-linux-特定 于目标文件的数据无法合并
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./././././../arm-openwrldrd-linux-linux-register_nul/nul/nfp 参数:/nul/nul/nul/nul/nul/nul/nul/nul/nul/nul/nfp 不使用错误
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法合并特定于文件的特定文件
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/././././././././arm-openwrd-linux-linux-linux-registernulnpbp 参数:/nulng/ng/不使用/znul/nfp
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./../arm-openwrt-linux-muslmuebi/5.5.0/。无法合并特定于文件的特定文件
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslgnuebi/5.5.0/./././././././././arm-openwrld-linux-linux-register_nstack_npbp 参数:不使用 z_znul_zng/znip_ng/
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/..//../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/特定于目标文件的 mul-openwrd-linux_musbpbp 无法合并
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/./../arm-openwrd-linux-muslgnuebi/5.5.0/./././././.stob-openwrt-linux-linux-profilm 参数:/profiles/probof/./profiles/profiles/probof-profilm
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/../../arm-openwrd-linux-特定 于源文件的 ipmust/probuc-ipvc/probuc-linux-特定 于目标文件。
    /var/opt/stage_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/./..//../arm-openwrt-linux-muslgnuebi/5.5.0/主要功能:`s管理程序:/num_nulement:
    main.c:(.text+0x524):未定义对`backtrace'的引用
    /var/opt/staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7_gcc-5.5.0_musl_eabi/bin./lib/gcc/arm-openwrt-linux-muslgnueabi/5.5.0/。/../../arm-openwrd-linux-muslmusebi/5.5.0/。未`。/text-direclabi:/redefined./text_usebrate_direc_direc_direces:/./redefined././././././././././././.
    collect2:错误:LD 返回1退出状态
    Makefile:132:目标'Out /ZLSZNP_eap101'的配方失败
    品牌[1]:***[OFF/ZLSZNP_eap101]错误1.
    make [1]:离开目录'/home/mc_chin/ti/Zigbe_3_0.eap101/source/projects/ZStack/linux/zstackserverznp'
    Makefile:99:目标'ar-all-eap101'的配方失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要为平台重新编译 protobuf。