This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:最短 RX/TX 和 TX/RX 周转时间

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1078792/cc2520-minimum-rx-tx-and-tx-rx-turnaround-time

部件号:CC2520

您好,

数据表指定最大 RX/TX 和 TX/RX 周转时间为192us。
在我的客户应用中,RX/TX 和 TX/RX 周转时间变化非常关键,必须等于或小于20 ns。
RX/TX 和 TX/RX 的最短周转时间是多少? 它能不能大于等于192us–20ns?

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,K.Hirano,

    数据表第19.2和20.2节将暗示无法满足此条件。  请记住,此设备的时钟频率为32 MHz,其粒度为31.25 ns。

    此致,
    瑞安