This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:温度传感器与 SampleApp 的配置差异,sysconfig 中的 z 堆栈配置差异

Guru**** 2599295 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1079045/lp-cc2652rb-temperaturesensor-vs-sampleapp-z-stack-config-differences-in-sysconfig

部件号:LP-CC2652RB
在“线程:sysconfigZ-stack”中讨论的其它部分

您好,

我注意到 sysconfig 的 Z 堆栈页面显示的比较 SampleApp 和温度传感器示例的方式有差异。 具体而言,温度传感器缺少“Zigbee 应用端点”和“空中升级客户端端点”选项。 右上角有一个“添加”按钮,但该按钮呈灰色显示,表示已达到实例限制。  

这是什么原因,我错过了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设温度传感器在 zcl_sampletemperatursensor data.c.中手动添加端点和簇 需要将一行“ZStack.appBuilder = true”添加到 zed_tematuresensor.syscfg 中,以便在 sysconf 中编辑端点/群集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,这实际上可以回答这个问题吗?  LP-CC2652RB:如何将自定义群集添加到 syscfg 文件
    我是否应该在另一个编辑器中手动为 syscfg 文件编码?

    这是一个令人惊讶的硬坚果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,我认为您应该以 SampleApp 而不是温度传感器示例为基础来执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显,你也没有回答我的评论中的任何问题,但我没有回答另一个问题:D  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不建议手动编辑 syscfg 文件。  ZCL 示例应用程序构建器不是设计用于集成自定义群集。  另一个应用程序示例更适合,因为*_data.c 文件可以轻松修改。

    此致,
    瑞安