This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何使用 ZTool 克隆 ZigBee 协调器

Guru**** 2597055 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1078958/cc2530-how-to-clone-a-zigbee-coordinator-using-ztool

部件号:CC2530
“线程: 测试Z 堆栈”中讨论的其它部件

我已经尝试 了 https://sunmaysky.blogspot.com/2016/01/how-to-clone-existing-z-stack.html?m=1

1.我不知道如何 在协调员上启用编译器选项 MT_SYS_KEY_MANAGEMENT

2.我已经尝试了所有配置 ID 并阅读了 NVM,并重写给新协调员(One cmd 除外)  

  • ZCD_NV_TCLK_table_start(0x0101),因为当我从 NVM 读取配置 ID (0x101或0x111)时,它显示的参数无效  

请 YK 帮助我如何操作 TCLK 表对克隆协调员很重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是否 在 ZNP 项目中添加了 MT_SYS_KEY_MANAGEMENT 并重建它以获取 ZNP HEX 文件以下载到 CC2530中?  
    2. 对于 ZCD_NV_TCLK_table_start,应使用0x111

    是否可以将为 我定义的 MT_SYS_KEY_MANAGEMENT 附加到您的 ZNP 上进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YK

    请告诉我如何重建以及应该使用什么工具重建,下载 ZNP hex 文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 IAR 打开 ZNP 项目以重建 ZNP 十六进制文件,并使用 CC 调试器将其下载到 CC2530。 顺便说一下,您可以参考 Z-Stack 文件夹中的 Z-Stack 示例开发人员指南,了解如何使用 IAR 构建 Z-Stack 示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      https://e2e.ti.com/f/1/t/1077598正在讨论类似的问题 

    此致,
    瑞安