This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:EIRP & PSD of CC2530+CC2592

Guru**** 2769195 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1077532/cc2530-eirp-psd-of-cc2530-cc2592

部件号:CC2530
在“线程:CC2592Z 堆栈”中讨论的其它部件

您好,

关于 CC2530+CC2592 Zigbee 解决方案,它需要符合 CE 认证标准。

当通道 TX 功率= 10dBm 时, 最大 PSD 将为9dBm /MHz;

当通道 TX 功率= 20dBm 时, 最大 PSD 将为18dBm /MHz;

CE 认证限制:EIRP≤20dBm,PSD≤ 10dBm/MHz

如何使 PSD 与 CE 认证一致,TX 功率=20dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,梁

    您使用的是什么 Z-Stack 版本, 您是使用 Zigbee 固件还是通过 SmartRF Studio 测试该解决方案?  我建议后者确认您的 Z-Stack 设置是否正确。  您是否在  CC2530-CC2592EM-RD 之后为自定义主板建模?   还有 一份关于 该主题的应用程序报告,如果  您对硬件有任何疑问,还可以将您的设计提交给 SIMPLELINK-2-4GHz-设计审阅。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    Z-Stack 版本1.2.2. 使用  SmartRF Studio_7-2.22.0进行测试。  我们的主板参考  CC2530-CC2592EM-RD

    请提供建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan,

      在应用报告,中,它提到 EIRP 必须降低到 大约+12dBm,才能达到 CE 最高 PSD 限制。   

    是否有任何措施允许更高的 EIRP 并获得 CE 批准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用所有正确的硬件和设计资源。  功率输出限制是 CE 认证的一个已知方面,它不仅限于此设备/平台:  对于 ETSI 合规性(EN 300 328)有一些要求,这些要求阻止以最大输出功率运行。  您可以进一步阅读 ESTI 标准以了解有关这些限制的更多信息。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan,

    谢谢。

    使用相同的 TX 功率时,是否有可降低最大 PSD 的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果保持相同的 TX 功率设置,则需要修改硬件以减少最大 PSD。  当应用报告提到最终输出功率级别取决于所使用的天线时,这一点被间接提及。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSD 相关参数仅是天线增益,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    匹配电路也是一个考虑因素。  请参阅此相关 E2E 主题: https://e2e.ti.com/f/1/t/821439 

    此致,
    瑞安