This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:什么 IDE 当前支持此芯片?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530, LAUNCHXL-CC26X2R1, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, CC2652R, CC1350, CC2650, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1078260/cc2530-what-ide-currently-supports-this-chip

部件号:CC2530
“线程”中讨论的其它部件:Z 堆栈CC1350CC2650CC2652P

我下载了 CCS 10和11,但它不支持/查找该芯片。

我确实下载了 Smart RF7,但它确实找到了芯片,但我没有看到任何 IDE,因为我理解它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    Z-Stack 3.0.2已通过 IAR EW8051 v10.20.1测试和开发,我认为其他软件解决方案也具有类似的支持。  CCS 不支持8051核心设备。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 有什么用途吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不提供支持 CC2530软件开发的 IDE。  请考虑 使用 CCS 11的 CC2652R 设备,LAUNCHXL-CC26X2R1开发板和 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 软件。  有关 TIREx 的更多信息。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不推荐使用 CC2530进行新的 Zigbee 设计。 建议使用 CC26x2进行新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有大约十几个人躺在地上,最后四处走动,给他们提供动力。 故事很长。 我知道,这没什么大不了的。 :-)
    我想知道 PlatformIO 是否有任何东西,它们是否有。 我使用 SDCC 观看了一些视频,但我不值得花时间观看一些视频。
    这可能是线程漂移,但有人提到他们支持  TI CC13x0。 这是否支持 Zigbee? 我想做一些 Zigbee2MQTT 项目。
    你可以告诉我,我还没有搜索过它,但我很好奇。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDCC 可以为 CC2530编译代码,但 TI Z-Stack 示例只能由 IAR 构建。 基本上,只有 CC1350可以支持 Zigbee,但不建议用于新的 Zigbee 设计。 无论如何,建议使用 CC26x2进行新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    略加回顾,如果您能确认或消除我的假设,我将不胜感激。

    看着 CC2652的 EBYTE 72,我发现它有一个序列,固件的加载方式是什么? 和/或它是否使用与 CC2530相同的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC2652芯片,应使用 XDS110调试器和 JTAG 接口下载固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,旧的 Smart RF04EB 将不起作用? 你可以猜,我在这里谈论的是一位业余爱好者。 我只是想和使用静电沉淀芯片的 Zigbee 混在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否, Smart RF04EB 无法编程 Cc2652。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zigbee2MQTT 项目列出了多 个 SimpleLink CC1352/CC2652支持的适配器,其中任何适配器都可以通过 LaunchPad 或独立调试探头使用 XDS110进行编程。  SMARTRF04EB 不是一个选项,因为它只能对8051内核进行编程,而不能对基于 ARM 的设备进行编程。  CC1350不可行,因为它只能运行 sa Sub-1 GHz 无线电,不建议使用 CC2650进行新的 Zigbee 设计

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提到 Zigbee2MQTT 可能会创建错误的上下文。 我想创建一个 Zigbee 程序,所以我正在寻找工具链来实现这一目标。  
    主要 决定因素似乎是8051与 ARM。 刷新8051也不是什么大问题。 事实上,我已经购买 了具有 CC2652P 的新 Sonoff 版本。 我可以使用 RF Smart 版本2进行刷新。 但这是预构建的十六进制文件。 这可以通过 USB 串行实现。 我当时在看 EBYTE 72,它显示了一个串行 UART,这就是为什么我认为你可以连续执行它。 Sonoff 必须有更多的电路才能将其拔出。  

    如上所述,我想写,编译我自己的代码。 从我所看到的 AVR 软件不仅昂贵,而且不会卖给爱好者。 这就排除了8051的风格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC26xx 芯片支持串行引导加载程序,您可以参阅 www.ti.com/.../swra466d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果我需要开始新的话题,请告诉我。 我是新的,不知道 礼仪是什么。

    对工具链(编辑器->十六进制)有什么好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC2652 SDK 和示例,您可以使用 CCS 构建和生成十六进制。