This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:传播延迟

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1078308/cc2520-propagation-delay

部件号:CC2520
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我的客户计划使用 CC2520。
他们希望在 IEEE1588v2主从服务器之间建立 CC2520,以交换 TPT 消息。
他们想知道 CC2520分别在 TX 路径(SPI 到 RF)和 RX 路径(RF 到 SPI)上有多少延迟。
请提供这些数字。

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    另一个问题。
    如果有任何方法可以最大限度地减少传播延迟,请告知他们。

    此致,

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,K.Hirano,

    客户的测试设置有太多的独立变量(PHY 吞吐量,SPI CLK 速度,数据包大小等),因此他们需要自己执行这些测量。  他们可以使用 Smart RF Studio 开始无线电评估 ,并进一步参考可用 的 CC2520软件示例

    为了最大限度地减少延迟,他们需要使用最快的物理层/CK 速度,选择安静的频道,并放松 CSMA)后备限制。

    此致,
    瑞安