This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:ZStack 与案件的互操作性。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, CC2531, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1078148/cc2531emk-zstack-interoperability-with-matter

部件号:CC2531EMK
“线程”中讨论的其它部件: CC2531, CC2530

您好,

我很好奇 TI 是否计划升级 ZStack 固件以与物质兼容,或者可能发布新固件。

 最常见的 TI Dongle (如 CC2531EMK)能否处理此升级? (如果他们能够以电气方式支持)

巴西,

卢卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知,TI 对 CC2531或 CC2530的支持无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luca,

    CC253X 设备不支持案件。  请参阅 此问题的常见问题 和 GitHub 示例应用程序。  ZigBee 和物质协议将无法互操作。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出于好奇:Zigbee 是否能以任何方式与物质互操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,Zigbee 和案件无法相互交谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    造成此事和 Zigbee 无法通信的主要原因是 ZigBee 在无线电上运行,而具有蓝牙功能的 WiFi/线程在调试中却很重要?

    我对这项新技术非常好奇。

    另外:与 ZigBee 相比,使用物质有哪些利弊?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚发现,物质/芯片实际上是在 Zigbee 规范的启发下创建的,因为物质/芯片协议使用了 Zigbee 群集库协议,该协议定义了应用程序通信的常用方式,因此其应用层基于 Zigbee 群集库(ZCL)规范。

    芯片 还具有一个名为 ZAP 的工具,可使群集定义更容易。

    我想在 ZigBee2Matter 转换器上工作,让很多人都能更轻松地生活,所以我正在尝试了解可行性。

    巴西,

    卢卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以进行进一步的市场研究,以发现每种协议的优缺点,优缺点和相似性/差异。 您还可能 会发现要 引用的协议桥的类似实例。

    https://blog.espressif.com/matter-bridge-for-non-matter-devices-d3b7f003a004 
    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/7443 

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在 Zigbee 和案件之间进行转换,您可能需要在桥接路由器上进行转换,而不是在设备本身上进行转换。