This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:在 Putty 控制台上看不到串行日志

Guru**** 2995260 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652R7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1078017/lp-cc2652r7-serial-log-not-visible-on-putty-console

部件号:LP-CC2652R7
“线程: UNIFLASH, 测试”中讨论的其它部件

你好  

我正在使用 LP-CC2652R7芯片组。 我已上载了 TI SDK (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01)中的 CLI-FTD 编译线程文件夹演示示示例的二进制文件。

通过 UniFlash 工具成功上载到 LP-cc2652R7,尝试检查 Putty 的调试日志(波特率:115200,数据位:8,秒:1,奇偶校验: 无,也选择 currect COM Port)控制台,但无法在此处查看任何日志,我可以通过重置按钮重置 LP-CC2652R7,LED 模式也可以确认重置模式。

有谁能指导我如何在控制台中再次启用串行日志?有什么问题?

硬件对我来说还可以,我们是否可以通过任何方式在出厂时重置 LP-CC2652R7主板?

请提前感谢。  

考希克·帕萨纳