This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 同一渠道上的两名协调员和相同的 PAN ID

Guru**** 2994830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1078076/two-coordinator-on-same-channel-and-with-same-pan-id

大家好,

如果两名协调员(运行各自的独立网络)在同一个信道上运行同一个 PanID (最初彼此距离很远),在某个时间,他们之间会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当检测到 PANID 冲突时,这两位协调员中的任何一位都将更改 PANID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及网络如何对 PANID 的变化作出反应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该节点将失去连接并尝试重新加入原始网络。 您是否打算使用相同的 PANID? 因为这不是一个好的做法,我建议你不要这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,您的意思是,只要协调员之一更改 PANID,与之关联的所有网络节点就会离开网络? 我认为,根据 ZigBee 规范,不应该发生哪种情况? 如果我错了,请纠正我。

    我不打算使用相同的 PANID,我只是想知道在这种情况下会发生什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,当设备尝试使用原始 PANID 进行通信并发现原始 PANID 网络有问题时,就会发生这种情况。 因此,这将不会立即发生。