This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530编程

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1077949/cc2530-cc2530-programming

部件号:CC2530

你(们)好

选择了使用 SmartRF 闪存编程 器进行 CC2530编程,“擦除,编程和验证”以及“保留 IEEE 地址”。

出现错误:“芯片已锁定! 无法读取 IEEE 地址”。单击“执行操作”。

如何锁定芯片以及如何解锁芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您选中“阻止调试命令”,则芯片将被锁定,您可以清除芯片以解除锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我没有检查  “阻止调试命令”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时,闪存编程器或 IAR 中的下载失败也可能导致锁定问题。