This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Z 堆栈支持多少字节的应用层数据长度?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1077231/cc1352p-how-many-bytes-is-the-application-layer-data-length-supported-by-z-stack

部件号:CC1352P
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好 TI,

我使用1352p 测试 通过 AF_DataRequest() API 发送自定义数据,我发现可发送的应用层自定义数据的最大长度为79字节。 我想知道 z-statck 支持的自定义数据的最大长度以及它的限制。

SDK:simplelink_cc13x2_26x2_SDD_5_20_00_52

演示: ZC_doorlockcontroller_CC1352P_4_LAUNHXL_tirtos_CCS

      ZR/门 锁_CC1352P_4_LAUNHHXL_TIrtos_CCS

此致,

锡明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siemin,

     由于 Zigbee IEEE 规格,MAX_DATA_PACKET_LEN 在 nwk.h 文件中定义为(MAX_MAC_frame-relay _size - MAC_HEADER_frame-relay _size - MAC_Footer_frame-relay _size)。  这相当于127 - 9 - 2 = 116。  在另一个网络报头(8字节),网络 AUX 报头(14字节),APS 报头(8字节)和网络 MIC (4字节)后,还有82字节。  如果从自定义数据中删除 ZCL 报头(3个字节),则会将每个数据包的字节数降至79个字节。  这是一个快速的估计,但它显示了每个 Zigbee 消息的数据长度如何以及为何受到限制。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan,

    太棒了! 我明白了。

    感谢您的详细解释!

    此致,

    锡明