This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OtaServer 不支持的属性状态代码= 0x86

Guru**** 2997080 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1076744/otaserver-unsupported-attribute-status-code-0x86

部件号:LAUNHHXL-CC1352P
《线程: UNIFLASH》中讨论的其他部件

您好,

我正在使用 SimpleLink SDK 5.20.00.52开发一个应该使用 OTA 的 ZigBee 传感器。

因此,作为第一步,我下载了 ZR_SW_OTA 客户端和 ZR_OTA 服务器示例。 我在2个 LAUNHHXL-CC1352P 主板上构建并运行示例。
然后,我使用 Windows App OtaServer 连接到 ZR_OTA 服务器,并按主板上的左键加入 ZigBee 网络。
现在两台设备都位于同一网络中,我可以在设备列表中的 Pan 0x3075下看到节点0xA9EE。
当我在 OtaServer 中打开节点时,我看到8个属性,每个属性都有相同的错误消息:不支持的属性(状态代码= 0x86)。
如果我右键单击节点并选择“图像节点”,则不会发生任何情况。

有人有什么想法,我做错了什么?

此致,

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,托马斯,

    两台设备都加入了第三方 ZC,还是路由器创建了分布式网络?  我建议从  zc_OTA 服务器和 ZR_SW_OTA 客户端开始 验证操作。  在重新编程之前,请确保擦除所有设备内存以删除任何已保存的 NV 内存。  还可以通过终端用户界面确认 OTA 客户端设备是 OTA 服务器上列出的正确短地址节点。   请查看 Z-Stack 用户指南中的 Zigbee 空中固件升级部分。  您是否 设置了数据包监听器,以便可以查看无线数据包?  请注意,最新的 SDK 版本是 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK。  

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢您提供的信息,这非常有帮助。
    它现在可以工作。
    问题是,我没有擦除全部内存。
    使用 UniFlash 擦除整个内存并使用 bim_offchip 和 ZR_SW_OTA 客户端再次刷新该内存后,所有内容现在都可以正常工作。

    谢谢!

    此致,

    托马斯