This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:将设备连接到路由器

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1076627/cc2531emk-get-devices-connected-to-router

部件号:CC2531EMK

您好,

是否有方法将设备连接到路由器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要检查的一些事项:

    • 检查网络。 路由器的网络必须打开才能加入(例如,允许加入=1)。
    • 检查网络信道。 设备必须尝试加入此网络的信道。

    谢谢,
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否希望泽德将 Zigbee 网络中的特定 ZR 连接为其父节点?