This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何读取属性

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1076479/how-to-read-attributes

大家好,

我想读取开/关开关的开/关属性,要使用哪个命令?(我正在使用 Z 工具)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开/关开关只能发送 ZCL 开/关/切换命令,其本身不支持开/关属性。 您是否要请求光照设备的开/关状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望我的交换机将其状态(开/关)发送给我的协调员,以便我可以检查样本当前是否处于开状态或关状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的交换设备是否支持 ZCL 开/关群集服务器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我的开关绑定到两个灯(Zed)上,我可以从开关控制灯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后,您的交换机将不支持 ZCL 开/关群集服务器,您无法对交换机设备读取 ZCL 开/关属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)按群集服务器,您是指群集外列表还是群集内列表?

    2)实际上,我是 ZigBee 的新用户,所以我对 InClusterList 和 OutClusterList 有点困惑,请详细说明这一点吗?

    3)源设备上的哪个 ClusterList 与目标设备上要绑定的哪个 ClusterList 进行比较和匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1和2。 群集服务器映射到 InClusterList,群集客户机映射到 OutClusterList。

    3.绑定时,需要为所需的端点和群集提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3)我知道,要进行绑定,我们需要提供 EP 和群集,我想知道的是,当我们发送 ZDO_BIND 命令以在源设备和目标设备之间进行绑定时, 源上的哪个群集列表(群集列表或群集外列表)与 目标上的哪个群集列表(群集内列表或群集外列表)进行了比较和匹配,以成功绑定。 假设我们使用的是群集0006

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InclusterList 或 OutClusterList 都可以。 对于交换机,在 OutCluster 中绑定开/关群集以发送开/关命令。 对于光源,在 InCluster 中绑定开/关群集以发送开/关状态报告。