This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:sysconfig 工具中的 sysconfig 修改问题。

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1081806/lp-cc2652r7-sysconfig-modification-issue-in-sysconfig-tools

部件号:LP-CC2652R7
“线程:sysconfig, test, CC2652R7”中讨论的其它部分

您好,

我正在研究 TI 物质解决方案(BLE +线程),该解决方案使用了“lock-app” 演示例,该示例在“connectedomip\examples\lock-app\cc13x2x7_26x2x7”文件夹结构中的同一文件夹芯片.syscfg 文件中提供,因为所有默认硬件引脚和其他配置都存在。  

我想使用 CCS 或 sysconfig 工具更改该配置,但不幸的是,我无法将该项目导入 CCS。

我们可以通过任何可能的方式将 物质代码(芯片 TI 解决方案)导入到 CCS 中,以进行编译,调试和设置配置?

另外, 对于 sysconfig 中的添加更改,我们正在尝试将“CHIPE.syscfg”导入到 sysconfig 工具中,但它显示错误,如“缺少参数:必须指定--board 或--device”。 我们如何才能克服这一问题?

TI SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01
TI sysconfig:sysconfig_1.10.0

提前感谢!

此致,

考希克·帕萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个 CCS 版本? 我建议您使用 最新的 SDK 5.40和匹配的 CCS/sysconf 版本再次测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本 :11.0.0.00012  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,@YiKai Chen,我尝试从 TI.com 下载最新的 TI SDK 5.40,但这不允许我,请查找附件,以查看错误。  除此之外 ,您还有其他解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是由于 TI 服务器问题造成的。 请稍等片刻,稍后再尝试下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下,sysconfig 1.10应该是正确的版本。

    对于 connectdhomeip 构建流,我们使用命令行来构建(即没有 GUI)。

    如果要使用 GUI (如 CCS),请尝试将其添加到.syscfg 文件(右键单击-->用打开-->通用文本编辑器):

    // @cliArgs --board /ti/boards/LP_CC2652R7 --rtos freertos

    应将其插入任何模块之前。

    请告诉我们这是否有效。

    谢谢,
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Toby,
    我已根据以下行添加了对.syscfg 文件的更改。

    //@clipargs --board /ti/boards/lp_CC2652R7 --RTOS FreeRTOS --product“simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk@5.30.01.01”

    之后似乎出现了一些进展,但仍有新的错误,如下面的屏幕截图所示。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaushik 您好,

    是否可以尝试此附加文件:

    e2e.ti.com/.../chip.syscfg

    这里的主要变化是它使用5.30.03.01_eng SDK:

    // @cliArgs --board "/ti/boards/LP_CC2652R7" --rtos "freertos" --product "simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk@5.30.03.01_eng"


    请注意,这与自述文件 https://github.com/project-chip/connectedhomeip/blob/20c564bedb47070c838869dde00a8729b22fe5f3/examples/lock-app/cc13x2x7_26x2x7/README.md?plain=1#L162中引用的 SDK 相同 。

    确保 sysconfig 可以找到此 SDK (例如,在 Windows 中,sysconfig 通常会在 C:\/ti 驱动器中搜索 SDK)。
    就我而言,我在这里拥有 SDK: C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_03_01_eng

    如果尚未安装,请在此处请求此 eng SDK: https://ti.com/chip_sdk

    如果附加的文件不起作用,您可以在此处附加/共享各自的.syscfg 吗?

    谢谢,
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Toby 的详细解释,在通过了正确的案件 SDK 版本后,我现在可以在 syscfg 工具中看到系统配置。