Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG
在“线程:Z 栈, sysconfig”中讨论的其他部件
大家好,
我想将一个外部项目与 ZigBee 协调器项目集成。 但我需要逐步完成,起点是外部项目。 因此,我想从 ZigBee 项目中提取 CUI 菜单并对其进行修改,但我无法执行。 是否有任何不依赖于 ZigBee 的 CUI 项目? 或者如何创建自己的 CUI 菜单? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG
大家好,
我想将一个外部项目与 ZigBee 协调器项目集成。 但我需要逐步完成,起点是外部项目。 因此,我想从 ZigBee 项目中提取 CUI 菜单并对其进行修改,但我无法执行。 是否有任何不依赖于 ZigBee 的 CUI 项目? 或者如何创建自己的 CUI 菜单? 谢谢你。
你好,达尼,
您可以添加 CUI_disable 预处理程序定义,引用 generic_app 示例或直接删除/修改 CUI 文件夹/文件。
此致,
瑞安
谢谢,我正在尝试使用最简单的版本,我发现了这个错误。 我不知道如何处理它,因为它不是我声明的函数或变量。 我也附上了相关的代码。 谢谢你
e2e.ti.com/.../d6t_2D00_2jcieev01_5F00_CC26X2R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs2.zip
UART 和 UART 2是两 种不同的 TI 驱动器。 CUI 使用 UART,而项目的 sysconfig 则初始化 UART 2。 您需要 将 CUI 迁移到 UART2或更改 UART 的项目。 请注意 ,UART 驱动 程序将在 SDK v6.20中删除,因此 TI 已将 CUI 资源迁移到 v5.40 SDK 的 UART2。 同时,您的应用程序似乎仍在引用 v5.30资源。
此致,
瑞安
谢谢,我将我的项目 sysconfig 更改为使用 UART 和 CUI。 现在错误已消失。 尽管如此,我在尝试在腻子终端中显示简单的菜单时遇到了问题。 它在串行终端中不显示任何内容。 如果你能看到代码并帮助我,我将非常感激。 为了启动 CUI,有各种“初始化”功能,我不知道我是否正在正确执行。 谢谢你。 e2e.ti.com/.../2500.d6t_2D00_2jcieev01_5F00_CC26X2R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs2.zip