This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CC2562P] USB 缓冲器限制。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1081871/cc2562p-usb-buffer-limitation

“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

您好,

我购买了一个 SonOff Dongle,它上有 CC2562P MCU,还购买了一个 UART 到 USB Silicon Labs 桥。

使用 jSSc Java Library 通过 PC-USB 读写。

我想知道 USB 缓冲区大小是否有任何限制。

我的意思是如果解密器每次可以发送的最大字节数。

我提出这个问题是因为我已经看到超过64字节的数据包被剪断了,其余的数据包随后就被发送了。

任何提及都将不胜感激。

非常感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luca,

    使用读/写命令和由 sysconfig 初始化的 Ring Buffer 时,UART (2) RX/TX 缓冲区的大小是多少?  这将影响您所描述的行为。  您可以考虑增加这些数据包以 避免数据包碎片。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些测试,并按照您的建议查看 sysconfig,我得出结论认为,加密狗每次最多发送64字节。

    感谢你的帮助!

    出于好奇:从哪里可以看到 UART (2) RX/TX 缓冲器的大小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是 UAR(2)_READ/WRITE API 的参数。  以下是 TI 驱动程序运行时 API 以供参考。

    此致,
    瑞安