This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:电源配置,电池电压可变尺寸

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1080596/lp-cc2652rb-power-configuration-battery-voltage-variable-size

部件号:LP-CC2652RB
“线程:Z 堆栈”中讨论的其它部件

你好!

我正在尝试报告我的毫伏电池电压。 我已将带有 PowerConfiguration Server Cluster 和 BatteryVoltage 的 Z-Stack 配置为可选属性,我已将弱声明的电池电压变量移至我的应用程序。c 并发现它被声明为 uint8,这不足以以毫伏(330)存储3.3V。 如何改变群集的大小,或者我不应该这样做?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 ZCL 规范, BatteryVoltage 属性的长度为8位,并指定当前实际值
    (测量值)蓄电池电压,单位为100mV。
    值0xff 表示读数无效或未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,谢谢! 因此,值33实际上等于3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的, 这就是 BatteryVoltage 属性的工作原理。