This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:设备不能在11以外的信道上配对

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1080572/lp-cc2652rb-device-would-not-pair-on-channel-other-than-11

部件号:LP-CC2652RB
“线程:Z 堆栈”中讨论的其它部件

我正在寻找一个奇怪的问题,这似乎是我所忽略的简单问题。 因此,我开发设备的工作进展顺利,所有外围设备都工作正常,我正在设置群集报告。  在尝试开始嗅探流量时,我注意到我意外地将同一个信道用于家庭运营的 ZigBee 网络和开发网络(不同的泛型网络)。 现在,如果我将我的设备网络的信道从11切换到18,设备将突然不再配对。 我已尝试彻底擦除设备的闪存,以确保它不会记住任何内容,并且仍然没有发生通信。  

有什么想法会导致这种情况? 我怀疑这是一件非常简单的事...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您切换回频道11,您能在嗅探器中看到 Zigbee 流量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频道11已被30台设备占用,将有大量流量。 我只是确保我可以在另一个信道上配对其他设备,以排除这是协调员的配置问题,而在另一台设备上工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,现在我在 Z-Stack 无线电设置中找到了该设置,并选择了合适的频道,我想现在应该可以使用:D
    它到目前为止只起作用,因为巧合的是,z2m 和 z 堆栈共享相同的缺省信道(11)。