This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CC2652R7:案件--入门指南

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1082428/faq-cc2652r7-matter----getting-started-guide

部件号:CC2652R7
“线程: 测试”中讨论的其它部件

前称 Project Connected Home over IP (芯片)的案件是 在 Connectivity Standards Alliance(前称 Zigbee Alliance)内开发的一种免版税的连接标准。 案件在线程和 Wi-FiRegistered网络层运行,并使用  BluetoothRegistered低能耗进行调试。 通过提供基于成熟技术的统一应用程序层,制造商可以利用此开源协议加速开发。 通过快速扩展的物联网生态系统,重要的是可以提高消费者的兼容性,实现互操作性,因此不同制造商的智能交换机,智能集线器和智能恒温器可以在家中协同工作。

下面是一个开始处理问题的好地方。

结果 应该类似于此高级别方框图:

硬件 要求

软件要求

 入门

提示:可以在边界路由器上的 SRP 服务器上找到案件设备的 IPv6地址。 这对用户是透明的。 但是,如果您要验证,请在边界路由器上尝试以下命令:

  • sudo ot-ctl
  • SRP 服务器服务

  • 在上面,您可以看到案件设备 的结构 ID (1760...BF9C)和节点 ID (00...4D2)。
  • 其关联的 IPv6地址为 fdb1:23d6....:5cd1。

如果您对此帖子有任何想法或反馈,请随时“提出相关问题”。 谢谢!