This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在无线电发射事件上启动 ADC

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1082480/cc2530-start-adc-on-radio-tx-event

部件号:CC2530

 无线电发射启动时是否可以触发 ADC 电池电压转换? (在收到事件或中断后直接或通过 SW)

我正在使用基于 ZStack 3.0.2和 SampleTemperatureSensor 的项目。

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 Mac_TX,c 中的 txComplete 函数内执行此操作