This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:很少有终端设备无法访问网络

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1082153/cc2530-few-end-equipment-is-not-able-to-access-the-network

部件号:CC2530

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

堆栈 ZStack-2.5.1a

该网络由一个协调器,三条路由,42个终端(父节点正在路由)组成,所有这些终端均已启动 NV_RESTORE。

出于应用目的,42个终端按顺序轮询4分钟的断电时间(仅21个终端同时供电)现在观察到,整个系统运行一两个小时,并且单个终端不能间歇性地访问网络 (在投票关闭和启动速度更快时更频繁)。

客户想知道原因是什么。 请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我对这个问题并不完全理解,特别是因为它涉及投票和权力时机。  请尝试重新解释问题 并提供嗅探器日志以帮助我了解网络的行为吗?  是否所有21台设备都已开机并尝试同时重新加入?  最好是错开,以避免协调员负担过重。  无法访问网络的设备的行为是什么?  它应设计为重新启动,并在第一次失败后重试。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢你的帮助。 此问题可以在 YK 的帮助下在原始帖子中得到解决。 因此,我相信我们可以在这里结束工作。

    谢谢,此致,

    樱桃