This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否支持 Amazon WWAHU Cluster?

Guru**** 2993170 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1082942/does-ti-support-amazon-wwahu-cluster

“线程:Z 堆栈”中讨论的其它部件

你好,Zigbee 团队

我的客户对 WWAHU 群集有疑问。

他的项目需要 WWAHU 群集。  

根据以下链接, WWAHU 群集将 在2021年下半年受支持,但 当前的 Zigbee SDK 似乎不支持它。

(+) CC2652P:CC26552是否支持 WWAHU 群集? - Zigbee & Thread 论坛- Zigbee & Thread - TI E2E 支持论坛

TI 是否计划支持 WWAHU  群集?

如果是,TI 计划何时发布?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最新的 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40中,我仍然看不到 WWAHU 群集相关支持。 但是,如果现在必须手动添加,您仍可以自己手动添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,SY,

    TI 仍计划支持 WWAHU 更新 R23 Zigbee 规范,这取决于连通性标准联盟正式发布。  现在计划在2022年年中实现这一目标。  如第号所述,如果此时间线不符合项目的要求,则可以手动将此群集添加到 Z-Stack ZCL 层。

    此致,
    瑞安