This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:电源模式2下的功耗为1.2mA,而不是数据集中指定的2uA

Guru**** 2949760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1082796/cc2538-power-consumption-of-1-2ma-in-power-mode-2-instead-of-2ua-specified-in-datahseet

部件号:CC2538

我的微控制器处于电源模式2,每5分钟唤醒一次。 它显示吸收率为2mA。 如何验证(从硬件)微控制器是否处于低功耗模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.2mA 似乎更有可能出现 IO 引脚上的电流泄漏。 我建议您检查您的应用程序中是否正确配置了所有 IO 针脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,如果微控制器处于休眠模式,那么所有 GPIO 的 NT 是否都处于低状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,这将是您在进入睡眠模式之前配置的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你们,我强制所有 GPIO 处于低状态,然后观察吸收情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用 MM.检查了所有的 GPIOs

    所有这些都处于低状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有处于低状态的 IO 并不意味着没有电流泄漏。 它应取决于您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿里,

    如数据表第5.4节所示,如果测量的电流小于7 mA,则设备显然处于低功耗模式。  任何启用的外围设备,拉动的 GPIO 等都可能导致额外的消耗。  您可以将您的设计提交 给 SIMPLELINK-2-4GHz-设计评审 ,以供 TI 硬件团队进行正式评审。

    此致,
    瑞安