This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何在不使用 SmartRF 工作室和 EVB 的情况下执行每次测试?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1083504/cc2538-how-to-do-the-per-test-without-using-smartrf-studio-and-evb

部件号:CC2538
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

我的客户最近进行了 Zigbee 认证。 当他们测试以下项目时,测试实验室告诉他们不能使用外接板(SmartRF06评估板)来控制设备。

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4第6.2.2章

他们需要从主机使用 UART 命令来启动每次测试。

我能知道我应该使用什么 UART 命令吗? 您是否有每个测试项目的参考代码?

巴西,

弗兰克