This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:如何获取窗口覆盖的当前位置

Guru**** 2995980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1083952/cc2531-how-to-get-the-current-position-of-window-covering

部件号:CC2531

您好,

我有一个关于车窗罩的问题,以获得该位置

如何在 Z 工具中获取窗口覆盖的当前位置,我使用命令进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 ZCL 规范来读取覆盖群集/当前位置的窗口-提升/倾斜属性以了解位置。 但是,这两个属性是可选的,制造商可能不会实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功设置了职位,但我需要从模块反馈中获取职位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试 参考 ZCL 规范来读取覆盖群集/当前位置的窗口-提升/倾斜属性以了解位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我得到了反馈,但从反馈数据中找不到位置  

    从反馈中,哪些被视为职位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    前三个字节是标题:0x08是帧控制,0x41是传输序列号,0x0a 是命令 ID,是 ZCL_CMD_REPORT,表示传入报告。   根据联合国黄页所引用的 ZCL 规范,接下来是属性标识符(0x0008或 ATTRID_window_cending_current_position _Life_percentage),数据类型(0x20或 ZCL_datatype_UINT8)和数据(第一次为0x00,第二次为0x0A。  必须报告两个属性,第二个属性如下:属性标识符0xF000,数据类型0x30和数据0x00或0x01。

    此致,
    瑞安