This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC26X2R1:ImportedCCS 项目,但未复制.c 文件

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1083995/launchxl-cc26x2r1-importedccs-project-but-no-c-files-were-copied

部件号:LAUNHHXL-CC26X2R1

CCS11.1.  

C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_5_40_00_40

我正在尝试从 SDK 导入 DMM 项目。 但是,似乎没有将.c 文件复制到工作空间。 当我编辑应用程序文件时,SDK 文件夹中的原始文件正在编辑中。

是否可以将所有这些文件自动复制到工作空间?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,

    默认情况下,DMM 项目不能自动执行此操作,因此您需要删除这些链接的资源,并将其替换为本地复制的版本。

    此致,
    瑞安