This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:Mac ACK 是否排队进入 Mac 缓冲区?

Guru**** 2993930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1084275/cc2652p-is-mac-ack-queued-into-the-mac-buffer

部件号:CC2652P

Mac 是否会将消息排队进入 Mac 缓冲区,或者将其直接发送出去?

巴西,

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,它将直接发出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,双阳,

    MAC ACK 具有优先级, 在发送前不会保留在缓冲区中。

    此致,
    瑞安