This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CC2562P]将温度传感器连接到恒温器。

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1085479/cc2562p-connect-temperature-sensor-to-thermostat

您好,

2天前,我买了一个 Danfoss Ally Room Sensor,用于测量当地温度和相对湿度。 (群集 ID:0x402,0x405)

我想知道是否有办法将室内传感器连接到我的 Danfoss 恒温器,以便它直接从远程传感器而不是内部传感器检索本地温度。

如果可能:我必须发送哪个数据包?

(我需要将传感器绑定到恒温器上是因为我意识到阀门打开与所测温度的要求温度成正比。)

此致,

L.五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上,您可以向 Danfoss Ally Room Sensor 发送绑定请求,要求它向恒温器报告温度和相对湿度。 但是,我不确定 Danfoss 恒温器是否可以使用它来控制加热/冷却。 为此,我认为您需要联系 Danfoss 了解 Danfoss 恒温器的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此绑定请求是什么数据包?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试参考 Z-Stack 用户指南绑定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经检查了该资源。

    我真的找不到要发送什么 Z-Tool 以及如何编译字段。

    ZDO_BIND_REQ 字段非常混乱。 我正在测试。

    传感器:

    • 网络地址= 0xD2E3
    • IEEE: 0xA4C138F17385B21A

    恒温器:

    • 网络地址= 0x6713
    • IEEE = 0xCCCCCCFFFE395641
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 Ztool 执行绑定,请参阅 sunmaysky.blogspot.com/.../how-to-do-device-binding-from-ti-ztool.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的网站!

    群集 ID 的值是多少? 自动调温器在0x0201和传感器在0x402上工作

    (此外:阅读 Danfoss 数据表时,我看到了一些属性,例如0x4015,但当我阅读它们时,我得到了0x86,因为它们是可选的,您如何读取或实施这些值?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luca,

    ZDO_BIND_REQ 应包含您要绑定的群集的群集 ID,在这种情况下,我预计它将是 ZCL_cluster_ID_MS_temperature_measurement/0x0402,而不是 ZCL_cluster_ID_HVAC_恒温 器/0x0201,因为您要从传感器报告温度测量值。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的情况下,应使用群集 ID  0x402将 ZDO 绑定请求发送到温度设备。 0x86表示不受支持,您可以设置嗅探器来验证它。