This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EMK:关于后备状态时间

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1085738/cc2650emk-about-backoff-state-time

部件号:CC2650EMK
“线程”中讨论的其它部件:CC2650Z-stackCC2531

我们正在使用用于 CC2650的 ZStack 1.2.2a 版开发环境。

终端设备已连接到协调器。
此后,协调员关闭,终端设备变为孤立状态。

使用 f8wConfig.cfg 将终端设备设置为处于断开状态5分钟,并设置为回退状态5分钟。
(-REJOIN_backoff = 300000,-REJOIN_SCAN=300000)
但有时,后备状态持续10分钟。
(请参阅随附文件的第254包。)

我有以下问题:
・是否有已解决的版本?
・我应该在哪里解决这个问题。

此致,

尤亚·穆拉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z-Stack Home 1.2.2a 之后没有 CC2650的新版本。 您是否在原始 Z 堆栈示例(如 Sample Switch)上看到过这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    我没有 CC2650EMK。

    因此,我无法运行原始的 Z 堆栈示例。

    设置线程时,我将部件号设置为 CC2650,但无法写入 ZigBee 论坛,因此我使用 CC2650EMK 编写了该主题。

    有什么可以做的?

    此致,

    尤亚·穆拉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以调试并跟踪与后备相关的代码,以查看后备计时器事件是否首先正确设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    后备计时器事件是否为 ZDApp.c 中的 ZDApp_EVENT_LOOP 功能?

    该代码与提供的代码没有变化。

    我的问题是,有时我会在5分钟后收到信标请求,有时我会在10分钟后收到信标请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见以下屏幕截图。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信道上是否可能存在干扰,从而错过信标请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么都没有。

    终端设备与 CC2531加密狗之间的距离约为10 cm。
    这种情况发生了很多次。

    我有一个长的数据包日志,如何附加它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以压缩日志并将其拖放到编辑框中以附加日志。 我认为检查嗅探器日志以了解此问题不会有什么用处。 您可能需要跟踪代码以查看是否先正确设置了倒计时器事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,尤亚,

    此设备和堆栈版本有类似问题的历史,我建议您查看以前的 E2E 线程:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/748870  
    https://e2e.ti.com/f/1/t/822448  
    https://e2e.ti.com/f/1/t/977654
     

    此致,
    瑞安