This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC26X2R1:i2c 传输错误

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1086995/launchxl-cc26x2r1-i2ctransfer-error

部件号:LAUNHHXL-CC26X2R1

您好,

我用 Omrom D6T-8L 在资源场上尝试了 i2ctmp 示例。 i2c 已初始化(显示在显示屏中),但当它到达 i2c 时,它将被冻结。 它没有显示任何错误或任何东西,只是被卡住了。 有什么想法吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在使用 i2cTransfer 时使用示波器检查 SCL/SDA 信号,您是否在 SCL/SDA 引脚上看到时钟和数据信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼,

    我是否理解您修改 了 D6T-8L 的 i2ctmp 示例?  您是否已将 i2cTransaction.slaveAddress 更改为0x0A 以匹配 D6T-8L 规格?  您的 Display 驱动程序的完整日志是什么,在调试会话期间 I2C_TRANSFER 功能从不退出?  有关 更多示例,请参阅 TI 驱动程序运行时 API。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,这将是最合理的选择,但目前我在这里没有机会与我在一起。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我修改了 D6T-8L 的示例,尝试 了 i2cTransaction.slaveAddress = 0x10和0x0A (十六进制)。 显示屏的完整日志为:“正在启动 D6T-8L 示例”和“I2C 初始化!” 然后我添加了“I2C 4!” 在代码中查看运行的内容和不运行的内容,并显示该字符串。 i2ctransfer 后,它不显示任何内容,在调试会话期间切勿退出。

    此外,我将传输模式更改为 I2C_MODE_REAGREN,它运行良好,但不显示任何值,只有零。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../d6t_2D00_8l.zip 我忘记上传代码。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回调模式将立即返回,而不是阻止,直到字节传输完成。  除非您使用信号等待回叫完成,否则不建议这样做。  如果没有超时或总线故障错误情况(nack),由于 I2C 引脚的状态未知,I2C_TRANSFER 可能会永久挂起。  上拉电阻的值是多少?I2C 线路使用哪些 LaunchPad 引脚?  我建议将代码恢复到尽可能接近示例的位置,并使用0x0A 作为从属地址。

    此致,
    瑞安