This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如果在广播时将Dest-Endpoint设置为0xFF,则节点将接收自己发送的数据包。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2652P, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1088968/cc2530-if-dest-endpoint-is-set-to-0xff-when-broadcast-node-will-receives-the-packet-which-is-sent-by-itself

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stackCC2652P

在Z-stack 3.0 上(由CC2530F256运行),当节点发送目的端点为0xFF的广播消息时,此广播消息将被发送给发送方本身。

但在SDK 5.40 上,CC2652P无法接收由CC2652P本身发送的带有0xFF端点的广播。

如何在Z-stack 3.0 2和SDK 5.40 上启用或禁用此处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的示例中,CC2530设置为无困终端设备,CC2652P设置为坐标。

    当我将CC2530更改为路由器或困局终端设备时,它将不会接收单独发送的0xFF端点广播

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     AF_BROADCAST_ENDPOINT的实现与CC253X和SimpleLink的Z-Stack非常相似。  由于这似乎是CC253X中专门针对非困热ZED的一个问题,我建议您的应用程序考虑这种情况,并在收到消息时丢弃该消息。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的新测试中,此问题似乎不是 由AF_BROADCAST_ENPOINT引起的。 非困ZSED可以接受自己发送的"Nwk_broadcast_SHORTADDR_DEVALL"广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您提供更多见解。  建议仍由CC253X应用程序考虑。

    此致,
    Ryan