This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:路由器上的NLME_PermitJoiningRequest

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1088824/cc2530-nlme_permitjoiningrequest-on-router

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好,

我正在使用ZStack 3.0。2并且我已经在 使用协调器上的NLME_PermitJoiningRequest (0xFF)来允许新路由器与相关联。 但是,我想知道是否需要在 路由器上调用NLME_PermitJoiningRequest(0xFF),以防我 需要连接新路由器,而协调员不在该路由器的可见范围内。

ZC -> ZR -> ZR -> ZR -> New ZR ->无法看到Cooridnator且必须关联。

SECURE = 1是否是其中的一个角色?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 NLME_PermitJoiningRequest,是的,您应该在协调器和路由器中调用它。 根据Zigbee 3.0 3.0 规范,Z-Stack中的最大周期只能为0xFE。 而secure = 1适用。 顺便说一句,使用 ZDP_MgmtPermitJoinRequest而不 是NLME_PermitJoiningRequest来向所有路由器广播启用允许加入更容易