This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] (CC2562P) USB串行端口在软SYS_RESET后断开连接。

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1089745/cc2562p-usb-serial-port-disconnection-after-soft-sys_reset

主题中讨论的其他部件:CC2531EMK

您好,

标题说明了一切,但让我更确切地说。

我有两个ZigBee Dongle:CC2531EMK子卡和一个具有CP201X Silicon Labs Bridge的Sonoff Dongle CC2562P。

我用Java编写了一些代码来创建网络。 谈到SYS_RESET时,我遇到了一个问题。

对于CC2531EMK,软复位后,加密狗重新连接到我的串行端口接口驱动程序,我最终完成创建网络。

同时,在SYS_RESET断开并返回1个单字节:0x00后,我无法再与它通话。 由于重置失败 ,'createnetwork ' 也会失败。

当我第一次插入Sonoff加密狗并运行串行端口驱动程序时,我收到一个SYS_RESET数据包,我可以恢复网络和任何东西,但如果我运行SYS_reset,它会卡住。

如何解决此问题有什么想法?

我做了多次尝试,但没有。

巴西,

左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,L.V.

    我对提到的加密狗没有任何经验,我只能说 SYS_RESET_Req MT API 命令(软或硬)应该会产生 SysCtrlSystemReset。  这在过去使用Z-Tool和LAUNCXL-CC265XR1时从未出现过问题。  这可能是一个与系统的加密狗接口特别相关的问题,您可以联系制造商以确定是否有重置其硬件的推荐方法。

    此致,
    Ryan